This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:关于 ospi nand flash env 和 env.backup 分区

Guru**** 2467050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488624/am623-about-ospi-nand-flash-env-and-env-backup-partitions

器件型号:AM623

工具与软件:

您好、TI 团队

 我使用 Linux SDK 10_00_07_04 版本

 对于 QSPI nand 闪存、 以下是 SDK 中的默认分区表

- OOB 大小: 128字节
- OOB 可用: 80字节
- 0x000000000000-0x000008000000 :"spi-nand0"
- 0x000000000000-0x000000080000 :"ospi_nand.tiboot3"
- 0x000000080000-0x000000280000 :"ospi_nand.tispl"
- 0x000000280000-0x000000680000 :"ospi_nand.u-boot"
- 0x000000680000-0x0000006c0000 :"ospi_nand.env"
- 0x0000006c0000-0x000000700000 :"ospi_nand.env.backup"
- 0x000002000000-0x000007fc0000 :"ospi_nand.rootfs"
- 0x000007fc0000-0x000008000000 :"ospi_nand.phypattern.

 

 TI 是否有任何关于  ospi_nand.env 和 ospi_nand.env.backup  分区的特殊用例?  是否可以 为我们的用例自定义这两个分区?

请帮助回答、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说、用户可以根据自己的软件设计、根据需要自定义整个 ospi-nand 布局。