This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1 SERDES 4和#39;功能

Guru**** 2467510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476347/tda4vh-q1-tda4vh-q1-serdes-4-s-funtion

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的 :专家 J ü r

     SerDes4有四个可用于 DisplayPort (DP)或 USB 3.0的通道。
     在我的设计中、我将使用 eDP 控制器来生成4K 菜单。 但是、数据将通过 PCIe 传输到另一 FPGA 器件以供显示、而不是使用 DP 的物理端口。
     同时、在使用 eDP 控制器时、是否仍然可以正常使用 USB 3.0?
此致!
Sai!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题最初已 分配给 Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    4个通道可用于 DP 或 USB、但不能同时用于两者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我没有清楚地描述我的问题。  我们 不实际使用 DP 的 物理通道、  

    如果4VH 生成4K OSD 菜单、我们的软件需要保留此 eDP 控制器接口。 我们会将4K 菜单使用其他串行器/解串器 PCIe 发送到其他 FPGA 器件。 但该软件似乎 与 GPU 和 eDP 硬件控制器相关。

    同时我可以使用 actuall USB 端口 设备吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果 SERDES 引脚未分配给 eDP 接口、则可在通道上使用 USB SS。