This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:100M 模式下的 Realtek PHY CRC 校验 NG

Guru**** 2467560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487994/tda4vh-q1-realtek-phy-crc-check-ng-in-100m-mode

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

尊敬的专家:

如勘误表 i2362 10-100M SGMII 问题所述、 对于100M 模式、TDA4 CPSW9G 可能会在前5个字节中发送错误的0x50前导码数据。  

我们的客户正在使用 RealTek PHY、他们已确认 RealTek PHY 可以忽略前5个字节的错误0x50数据。

1000m 可以、而100m 无法正常工作。 PHY 将报告 CRC 校验 NG。 根据 RealTek 的经验,它很可能是由前导码引起的。  

问题:

1. Realtek 将返回标准前导码格式(全部为0x55 ), TDA4VH 能否正确接收? 或者它只能接收相同的0x50?

2.下面是来自 RealTek 的模拟数据包。 您能否在100M 模式下共享 TI PHY 和 TDA4之间的数据包?

e2e.ti.com/.../no_2D00_CRC_5F00_1ms_2D00_1.csv

3.是否有其他方法可以解决此问题?

 

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兴宇市

      我们可能会建议客户使用类似 dp83tg721的 TI Phy

    此致

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="523857" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487994/tda4vh-q1-realtek-phy-crc-check-ng-in-100m-mode ]我们的客户正在使用 RealTek PHY、他们已确认 RealTek PHY 可以忽略前5个字节的错误0x50数据。

    请检查是否有任何配置、如、忽略前导码。
    否则、100Mbps Link 不支持它。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    感谢您的答复。

    请检查是否有任何类似的配置、忽略前导码。
    [报价]

    您是指 PHY 端的配置还是 CPSW 端的配置? Realtek 做了一个模拟、他们使用 PC 发送错误的前导码(包含0x50)、并且 PHY 可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指 PHY 端还是 CPSW 端的配置?

    PHY 端、因为 MAC 会向数据包添加前导码数据。

    符合勘误表。
    当在10/100模式下且数据包之间有奇数个时钟时、CPSW SGMII 模块最多输出5字节的0x50前导码数据

    您是否可以检查数据包之间的时钟数量为奇数导致的 CRC?

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semon、

    我们可以向客户建议使用 TI PHY。

    TI PHY 只查找数据包的开头(D5)并忽略前导码字节的其余(任意#)。