This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DisplayPort 合规性测试

Guru**** 2467180 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473309/tda4vm-displayport-compliance-test

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

你好

我想知道 TI 如何通过 TDA4VM (Jacinto)衡量 DisplayPort 合规性(信号完整性)。 TI 是否有启用 DP 测试图形的工具或您是否使用自动测量(强制源通过 AUX 通道生成测试图形)?

如果 TI 有可生成 DP 测试模式的软件工具、您能否共享它?

如果 TI 使用了自动测量、您是否偶然知道 Keysight 或 LeCroy 是否可以与 TDA4VM 配合使用

谢谢!

此致

LIBOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIBOR、

    我们使用 Tek Scope 和内置的 DP 合规性测试套件测试了 DP 合规性。 在合规性测试期间、我们没有使用辅助通道、但可以与相关测试装置一起使用。  

    我们使用内部脚本从示波器中读取数据、并发送具有适当电压和发射前电平的所需图形以在不使用 Aux 的情况下进行 DP 测试。

    还需要 DP 测试装置(我们使用的是 wilder tech)。

    Keysight 和 LeCroy 还应该提供 DP 合规性测试套件。

    请注意、Jacinto 具有每通道 HBR3数据速率的 DP1.4规格合规性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Shreyas

    您提到了内部脚本、 您能否分享一下?

    谢谢

    此致

    LIBOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libor:

    考虑到脚本对我们的测试设备非常自定义、我们无法共享它们。

    您能否分享测试的最终目标?  考虑到 TI 已完成 SoC 合规性验证、您可能不需要相同级别的基于电气/示波器的合规性。  根据我们的经验、大多数(全部?) 客户不会复制他们一方的合规性测试。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我们设计和生产模块化计算机,因此处理器位于模块上,接口通过标准化接口路由到载板上(Come, SMARC ..)。 我们始终对所有产品的高速接口(PCIe、USB、SATA、DP 等)进行合规性测量、这是我们设计认证流程的一部分。 我们已测试了 DP 且运行良好、因此 我们不会调查问题、但我们同时进行功能测试和信号完整性测量来验证我们的设计。 合规性测量不会仅验证 CPU、它还会验证从 CPU 到连接器的完整布线、我们的设计与 CPU 参考设计不同(例如 TI 入门套件板或 TI 评估板)、因此我们认为对其进行测量是有道理的。

    https://www.congatec.com/en/technologies/smarc/

    此致

    LIBOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIBOR、

    感谢您的参与。

    您是否会与 TI 现场联系人进行互动? 您是否与 TI 签订了 NDA?  

    我们不会共享用于合规性测试的二进制文件、因为它们是 TI 的内部文件、并且存在限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreyas

    是的、我们已与 TI 签订了 NDA、我是否应该联系 TI 支持部门?

    谢谢!

    此致

    LIBOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIBOR、

    很抱歉这么晚才回复。 是的、请联系您的 TI 支持、我可以与他们同步。