This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DDR 4GB 配置不起作用

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470849/am625-ddr-4gb-configuration-not-working

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 Bin、James:

我重新打开相关主题、因为最后一条建议没有解决这个问题。

他们还应该检查哪些其他内容吗?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、他们现在是否可以确认读取了 V2A_CTL_REG = 0x211?  它们能否提供完整的启动日志?  则可能需要重置它们在调试中的位置

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们尝试将 V2A_CTL_REG 值更改为0x211、但不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    詹姆斯在本周的剩余时间内不在办公室。 请期待他下周的回复。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    我刚刚注意到在 U-Boot 调试日志中、DSS 似乎已启用。 您是否已尝试在 U-Boot 中禁用 DSS 以查看问题是否仍然发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    你似乎编辑了你的帖子,但我不能修改什么。 如果有任何需要我注意的新信息、请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    感谢您的答复。 我将与客户确认。

    之所以进行编辑、是因为公司名称位于日志中、因此我将其删除。

    您能否为我检查日志、并告诉我是否需要更改任何内容?

    此致、

    Mari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并增加一些上下文内容。 它们已启用 DSS、以在 Uboot SPL 期间显示自定义启动界面。 但是、即使在禁用 DSS 后、它们也无法正确访问 DDR。

    此外、它们会尝试写入 0x8_8000_0000地址、但结果被镜像到 0x8000_0000地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有任何更新吗?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、很抱歉耽误您的时间。  您能否发送 DDR 部分的客户原理图?  它们是否连接了两个 BG [1:0]信号?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    根据 SPRAD06上的图2-2的要求、这两个器件将信号从 AM625x 连接到 DDR4。  

    我将通过电子邮件单独向您发送他们的原理图。  

    此致、

    Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、是否也如图所示连接了两个 CS?  

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mari、从您所说的一切来看、硬件似乎正确。  您的电子邮件还确认两个 CS 信号均已连接。

    我想我仍然感到困惑、为什么他们仍然有问题。  前面的线程显示 u-boot 正在识别4GB、但他们声称执行内存写入/读取时、他们只能看到2GB。

    他们能否提供该测试的完整启动日志?  此外、他们能否提供与存储器大小更改相关的所有更改?  我想我们缺少一些基础知识、但他们需要提供更多信息来帮助调试该问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的响应。 是否有任何特定的关键文件我应该确保要求像他们的 DTS 文件?  

    此致、

    Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:与内存大小变化相关的任何内容。  是的、我认为这主要在器件树文件中。  完整的启动日志对于确保我们了解它们是如何测试的以及它们观察到的内容也很重要

    此致、

    James