This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:需要建议来测试 AM69 GPU

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488512/am69-need-advice-to-test-am69-gpu

器件型号:AM69

工具与软件:

您好!

您能否建议可用于测试或基准测试 AM69 CPU 的映像或工具?

谢谢。

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正: 您能建议哪些映像或工具可用于测试 AM69 GPU 或对其进行基准测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    有关运行不同的基准测试来表征 GPU 性能的信息、请参阅"GPU 性能指南"下的 SDK 文档(此处)。

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabesh:

    为指针的 Thansk。   您能为我提供另一个指向我可以下载或构建的映像的指针吗  
    您是否希望拥有该页面中提到的这些工具?

    谢谢。

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    您可以参阅 此处的 SDK 发行版文档中有关下载可引导 Linux 映像的构建步骤。

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabesh:

    是否可以通过构建来获得这些工具 tisdk-default-image?
    ?谢谢。

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、默认情况下、tisdk-default 映像中显示 glmark2。

    此致、
    Sarabesh S.