This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3-Q1:AM62A-LP SDK9.1与 SDK10.1 modelcomposer 模型兼容性

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490096/am62a3-q1-am62a-lp-sdk9-1-vs-sdk10-1-modelcomposer-model-compatibility

器件型号:AM62A3-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的团队:

客户目前正在确定与 SK-AM62A-LP 相关的功能和工具。

检查演示、功耗测量、温度测量以及与外部摄像头连接的功能都运行良好。
但是、当他们尝试使用自己使用 https://dev.ti.com/modelcomposer/modelselection 准备的模型时、会出现一个问题

"您正在尝试在具有 SDK 10.1的设备上部署为 SDK 9.1复制的模型。 它们不兼容。"


我的问题是如何使 SDK 版本兼容?

谢谢  

Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamas:

    目前、Modelcomposer 仅支持 SDK 9.1和9.2。 模型 无法移植到较新的 SDK。 今年第2季度计划在 Modelcomposer 上支持 SDK 10.1。

    到目前为止、客户有三个选项可供选择:

    我建议使用第二个选项。 如果需要进一步的帮助、请告诉我们。  

    此致、

    Qutaiba