工具与软件:
您好!
我们在 TRM 中确定了一个部分提到 SerDes 可配置为环回模式:"对于线路侧和并行侧、提供串行位流和并行字环回。"
我们需要确认以下事项:
1.如果使用`CSL_SERDES_Loopback_SER`启用环回、它是否会模拟 TX 差分对到 RX 的连接?
`CSL_SERDES_LOOPEN_LINE`的行为是否就像输入和输出连接到外设端一样?
谢谢你。
此致、
Romain
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们在 TRM 中确定了一个部分提到 SerDes 可配置为环回模式:"对于线路侧和并行侧、提供串行位流和并行字环回。"
我们需要确认以下事项:
1.如果使用`CSL_SERDES_Loopback_SER`启用环回、它是否会模拟 TX 差分对到 RX 的连接?
`CSL_SERDES_LOOPEN_LINE`的行为是否就像输入和输出连接到外设端一样?
谢谢你。
此致、
Romain
感谢您的回答。 我相信我现在明白了。 为了澄清配置、应将串行器/解串器环回设置为禁用模式、因为环回是在外部针对 FarEnd 模式实现的。 此外、代码中似乎不存在此配置模式。 我是对吗?
typedef uint32_t CSL_SerdesLoopback;
#define CSL_SERDES_LOOPEN_DISABLED (0U)
#define CSL_SERDES_Loopback_LINE (1U)
#define CSL_SERDES_Loopback_SER (2U)
#define CSL_SERDES_Loopback_NEPAR (3U)
#define CSL_SERDES_Loopback_FEPAR (4U)
#define CSL_SERDES_Loopback_RECOVEREDCLOCK (5U)
#define CSL_SERDES_Loopback_TXONLY (6U)
#define CSL_SERDES_Loopback_PCS (7U)
#define CSL_SERDES_Loopback_ISI (8U)
#define CSL_SERDES_Loopback_TXONLY_LFPS (9U)
此致、
Romain