This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821U-Q1

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480699/dra821u-dra821u-q1

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:DRA821

工具与软件:

大家好、团队成员:

我需要以下 DRA821评估板的尺寸。

J721EXCPXEVM 

此致、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    我找不到处理器板原理图。 请分享原理图。

    而且有许多具有相同器件型号的原理图、我们无法找到哪个版本正确或更新了

    请分享以下评估板的一个更新的原理图版本。

    1. J7200XSOMG01EVM
    2. J721EXCP01EVM  

    此致、

    Jitendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    UART UART2_TXD、UART2_RXD 在处理器上不可用、您能帮助我找到它吗?

    在 "J721EXCP01EVM"板上、它可在连接器 J20C (UART2_TXD)、J20E (UART2_TXD)上找到、这些连接器将连接到"J7200XSOMG01EVM"板、但 UART2未出现在此板上。 请看一下。 谢谢

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    参考设计文件中提供的 DRA821 EVM 原理图:

    DRA821 EVM 模块上系统(SOM)设计文件(修订版 B)

    ...您可以看到 UART3映射到通用处理器板上标记为 UART2的连接器:

    这也反映在 DRA821 SOM EVM 用户指南中:

    Jacinto7 DRA821评估模块(EVM)用户指南(修订版 A)

    如果与 J721E (J7系列中的第一个器件)相比、COM3映射到 MAIN_UART2、则基于 J721E 建立了命名约定。

    此致、

    Kyle