This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:UART 启用 TX FIFO 可忽略 THR 中断。 进行轮询

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487162/processor-sdk-am64x-uart-enable-tx-fifo-ignore-the-thr-interrupt-by-polling

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

您好!  

我们运行的是没有操作系统的 am64x 开发板。 我对 UART 有一些问题。

如果我们想要使用 FIFO、似乎只有2种方式。 DMSS 或中断。  至于 DMSS、我会在其他论坛中提问。

我们是否可以忽略中断、或者不将其注册到中断处理程序中。  启用 TX_TRIG_GRANU1时、是否使用轮询?





谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun

    指定的是今天不在办公室的专家。 对该线程的响应将被延迟。 感谢您的合作。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您正在使用哪个 SDK 以及它的版本吗?


    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    "如果我们想要使用 FIFO、似乎只有2种方式。 DMSS 或中断。 "

    您应该告诉我、

    不是不正确、  无论处于轮询 DMS 还是中断模式、FIFO 始终存在。  但是您需要设置 FIFO 启用、请查看 TRM。  

    我们使用此版本的代码。 am64x_09_01_00_41


    谢谢。