This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:J784S4:版本0902是否支持 UFS?

Guru**** 2401415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490178/tda4vh-q1-j784s4-does-version-0902-support-ufs

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

SDK:0902

电路板:J784S4_EVM

版本0902是否支持 UFS?

我无法 在 uboot 中使用" SCSI scan"来查找 UFS 设备。



我发现 UFS 在 DTS 中启用。

如何使用 UFS?


此致
伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 Linux 内核日志:



    即使我根据手册刷写了描述符、uboot 也无法识别 UFS:







    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0902支持 UFS?