This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62P:AM62p 是否支持 Yocto Linux 中的 A/B 分区更新?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488076/processor-sdk-am62p-does-am62p-support-a-b-partition-update-in-yocto-linux

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62P
主题中讨论的其他器件:AM62P

工具与软件:

尊敬的 Expert:

AM62p 是否支持 Yocto Linux 中的 A/B 分区更新?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否提供 A/B 分区更新要求的详细信息? 每个项目都有不同的要求、有些是可行的、有些则不可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    类似于 Android 的 OTA A/B 分配机制

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我只支持 Linux、不熟悉 Android 内部器件。 但是、如果 AM62P 器件上的 Android 支持该功能、它也应该能够在 Linux 中实现该功能。 但我不确定该功能是否已在 Yocto 中退出。

    我将把您的问题发送给我们的 Yocto 专家、以获取进一步的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我将把您的查询转接至 Yocto 专家以获取进一步评论。

    这是分配给我现在,但我离开办公室,直到3月底。 我将在返回后查看该问题。

    此致、Andreas