This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:AM6422

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488605/sk-am64b-am6422

器件型号:SK-AM64B
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我将开发用于测试外部存储器(OSPI 和 DDR4)以及外设的应用。 以便通过 UART 下载

并 在内部 2MB SRAM 空间中运行微型测试程序。 那么、如何设置构建才能完成此任务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在内部 2MB SRAM 空间中运行微型测试程序。

    您能解释一下您的微型测试程序吗?

    它是 R5内核上的一个应用、它测试您喜欢 OSPI、UART 等所有提到的外设。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是要在2MB 空间中存储小型程序。 我可以从 A53或 R5构建以运行。

    问题是如何使目标文件的构建设置成为通过 UART 加载到 CPU 时的设置

    从此2MB 空间中执行应用、而不是从 DDR4或 OSPI 运行。

    是的、我会让测试程序(R5内核正常)来测试 OSPI、UART 等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您可以通过更改应用程序的驻留位置来实现该目的。

    例如、您可以进入存储器配置器 toll、您可以看到应用程序的 SysConfig。

    在上面的代码片段中、您可以继续操作并将您的所有段定义到 MSRAM 中、以便从 MSRAM 执行所有操作。

    请通读: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AVU9SeTHtDopv-ErddUfRA__AM24X-ACADEMY__ZPSnq-h__LATEST

    如果这有帮助、请告诉我。

    此致、

    Vaibhav