This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:使用 DFU 刷写预编译/

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490069/tda4vh-q1-using-dfu-to-flash-prebuild

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

基于 SDK 版本10.1的测试
电路板:J784S4_EVM

我想使用 dfu-util 工具在 ospi_flash 中刷写预编译/ imgs、并从 ospi 引导。

我有两个问题:
<1>、当我使用 DFU 的第一个闪存时、在 uboot 中:我无法 保存:


   

<2>、 当我在 uboot 中使用以下命令时:

 => env 默认-f -a
 =>  setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_ospi}
 => DFU 0 SF 0:0

host $:    sudo ./dfu-util -l

1) 1) 据我所知、J784s4没有 sysfw.itb、 因此我不需要刷写 sysfw.itb、对吗?

2) 2) 我无法 在 prebuild/中找到 u-boot-env
    
    如何获得 u-boot-env?

此致
伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    [报价 userid="555442" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490069/tda4vh-q1-using-dfu-to-flash-prebuild 据我所知、J784s4没有 sysfw.itb、 所以我不需要刷写 sysfw.itb、对吗?
    • 不,你不必刷新 sysw.itb , eason.
    [报价 userid="555442" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490069/tda4vh-q1-using-dfu-to-flash-prebuild "]我无法 在 prebuild/中找到 u-boot-env

    它基本上是预编译中的 uEnv.txt。

    同时,如果问题得到解决,您能通过关闭此主题来帮助我们吗?谢谢,伊森

    此致

    Gokul