This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IND-COMMS-SDK:Profinet RT 测试问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: IND-COMMS-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462325/ind-comms-sdk-profinet-rt-test-issues

器件型号:IND-COMMS-SDK

工具与软件:

大家好!

我正在使用 ETS 测试设置和我们的应用程序、在 AM64X EVM 板上运行 Profinet RT 锥形测试。 我在永久 IM 存储回调时使用 IND-COMMS-SDK 9.02.00.15和竞争条件补丁。

到目前为止、大多数测试都是通过的、但在有些测试中、故障似乎发生在堆栈级别的某个位置(或者根据报告的错误和我们的应用、我可能找不到连接)。

有问题的测试是

  • Pdev_Check_端口 C2 -场景1:
    在测试步骤14  PDPortDataCheck 中未收到响应(使用 CheckMauType)
  • Pdev_Check_端口 C2 -场景2:
    诊断 validationChannelDiagnosisData.ExtChannelErrorType  无效(使用0x8005而非0x8001)
  • 诊断-场景1:
    使用站点名称错误的 CheckPeers 进行 PDPortDataCheck 测试步骤14、 ExtChannelErrorType (0x8005而不是0x8000)
    使用端口名称错误的 CheckPeers 进行 PDPortDataCheck 测试步骤14、 ExtChannelErrorType (0x8005而不是0x8001)
    使用 CheckLineDelay 错误的 LineDelay 进行 PDPortDataCheck 测试步骤9、ModuleDiffBlock 验证。 没有接收到块。

  • 不同的访问方式  
    除了我们方面的一些错误之外、它还报告
     索引:0x802A API:0插槽:0子插槽:32769 AccessWay:IOC 结果:PDPortDataReal.LineDelay 无效。
    要求:0x8000000F 0x8000005F (15-95ns)。 这必须在使用 PLC 1516 (F)-3 PN/DP 的8.3.3互操作性检查中进行检查。
    数据:0x00000000

我还随附了相关测试用例的捕获和报告文件。  
在我看来、它们可能与 eachother. 我还注意到第二个提到的测试有时通过、有时失败、但我还无法可靠地重现通过的情况。

这些问题可能是由应用程序中的错误引起的、您能否向我指出如何解决这些问题的方向?  

谢谢、谨致问候

Philip

e2e.ti.com/.../Test_5F00_Reports.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    我们已对 AM64x 进行了 ART 测试、但尚未发现这些问题。 但是、我们将查看共享日志、还会对多次迭代运行这些测试并提供更新。

    能否对几个问题说明一下?

    1)您是否在测试的应用程序中进行了任何更改、但在永久 IM 回调时的竞争条件补丁除外?

    2) 每次迭代的所有测试是否都失败?

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:

    感谢您的答复。

    关于您的问题:

    1)应用程序更改后、您的意思是演示应用程序? 我们将根据演示来构建自己的应用。 但在我们的用例中、现场总线应用主要在 A53 Linux 端实现、其中栈接口主要通过 RpMsg 传递给应用。 此外、在 Linux 端处理永久数据。 这样做的原因是我们已经有一个通用的 Profinet 应用程序、现在该应用程序适用于 Sitara。

    2)我跑了他们几次,他们看起来是一致的。 但上述情况的一两倍结果确实发生了变化。 我怀疑这可能是因为之前的另一项测试。  

    您能告诉我测试中预期的值是否应存储在永久 PdevRecord 中吗?

    此致、
    Philip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    感谢您的留言。 我们将仔细研究此问题以及您提供的日志、并尽快为您提供响应。

    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    谢谢! 简单地说、在一些日志中、有关 I&M 编码和配置的其他故障是不相关的、目前已修复。 所述问题 不受这些问题的影响。

    此致
    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    如果我可以提供任何其他信息来支持这一点、请告诉我。

    此致
    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    此问题正在脱机处理。 如果在星期一的交货中未能解决问题、我们可以在这里进一步讨论。

    谢谢。
    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    我们还没有收到交货。 时间轴是否改变?

    谢谢、谨致问候
    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    请检查您的电子邮件。 其中提供了发布链接。

    谢谢你。
    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    明白了、谢谢! 我使用新版本重新运行相关测试、并看到了一些改进。


    Pdev_Check_端口454-场景1:仍然相同错误
    Pdev_Check_ Port 384-场景2:现在通过
    诊断-场景1:仅检查步骤9中的"行延迟"错误仍然存在
    不同的访问方式:仍然存在相同的错误

    e2e.ti.com/.../Reports.zip

    此致
    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如在另一篇文章中所提到的(关于 TEDCheck),我注意到我用 TestBundle 2.44而不是2.45重新运行测试。  
    使用 TestBundle 2.45现在剩余2个故障:

    - Pdev_Check_One 场景2.

    -诊断场景1.

    诊断场景1似乎不一致、有时会出现故障、有时会通过、这可能意味着出现时间问题。 对于 Pdev_Check、我以前也观察到不一致的结果。

    在我们的应用程序中、有两个附加任务负责处理与 Linux 主机的 RpMsg 通信。 这些中断的优先级是否会干扰堆栈? 我玩了周围的 prio 值为他们,直到我得到的东西似乎工作的两个, RpMsg 和 Profinet ,但也许有一些信息关于什么 prios 选择或避免?

    e2e.ti.com/.../7674.Reports.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    我们目前正在调整堆栈中的某些任务优先级、这可能会对您的应用和测试产生直接影响(希望是积极的影响)。 几天后、我们再讨论一下这个问题。 但是、我想知道您为应用任务设定的优先级是什么、这对我来说还是很有意思的。

    谢谢。
    此致、
    Kamil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    对于我们的应用、我们创建了3个任务:

    - MainTask, Prio 22,用于堆栈初始化,在无限循环中结束睡眠(1000)
    -非循环任务, Prio 24,用于在 R5和 A53之间交换非循环的 RpMsg 数据
    - CyclicTask、Prio 25、用于交换循环输入/输出数据缓冲区

    为了进行测试、我还在 PRIO 29处使用了 CyclicTask、但观察到同样的行为。

    此致
    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    我们目前使用以下优先事项。

    -优先级为22的主要任务

    -循环任务优先级为29、但我们正在运行几个优先级为28的测试来检查影响。

    目前 Profinet 堆栈专家已不在办公室内、敬请期待对进一步问题的答复延迟

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    我们完成了任务优先级调整和测试。 我们将在几天后的下一个版本中包含所有内容。  你们这边有更新吗? 您是否已经解决了此问题?

    谢谢你。
    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:  

    很抱歉没有回复此帖子、我想我直接通过邮件联系进行了跟进。 可以通过停用所有日志记录来解决上述其余两个故障。   
    所以现在在我们一侧只有一个 SM_Legacy1留下,我们通过邮件联系。

    感谢您的支持和亲切的问候
    Philip