This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:为 SPL 构建 PDK 演示

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490093/tda4vm-build-pdk-demo-for-spl

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

大家好!  

  现在我使用 PDK 10-01-00、 我想为 SPL 构建 UART 测试演示、当我在 MCU 2-0的 SBL 上构建 PDK 演示 UART_TestApp 时、 SBL 可以正确加载它并使应用正常运行。

  但是、当我在 SPL 上使用此应用时、会出现一些错误、我使用 u-boot 将*。xer5f 映像加载到 MCU 2-0 (u-boot 转储)中。 我认为该应用无法加载正确的 DDR 地址、导致 u-boot 无法转储。

  现在我想知道如何 正确使用 u-boot 加载 PDK 演示应用程序,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 SPL 引导流程的具体原因是什么? 为了避免 SPL 引导流程中的冲突、您需要修改存储器映射、DMA 通道以及任何其他资源冲突。  

    此致、

    Brijesh