This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:[EP2000][Vision apps]:Vision apps 生成错误

Guru**** 2402135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486414/dra829v-ep2000-vision-apps-vision-apps-build-errors

器件型号:DRA829V

工具与软件:

您好、TI:

   我们按照以下步骤下载了 RTOS SDK (适用于 J721E) 10.1

cd ${PSDKR_PATH}
.psdk_rtos/scripts/setup_psdk_rtos.sh
cd ${PSDKR_PATH}/sdk_builder
创建 SDK_Scrub
创建 SDK -j
使 app_utils -j4成为可能

在运行 vision apps 编译(make -s vision_apps -j4)并编译成功之后、在 ethfw 文件夹中进行 ethfw 编译(make ethfw_all build_soc_list=j721E)后也可以、 在 ethfw 构建之后,当我们再次构建视觉应用程序时,以下错误出现,那么问题可能是什么,如何解决?
观察结果是、如果在 vision_apps 编译不起作用后运行 Ethfw 编译。  

e2e.ti.com/.../vision_5F00_apps_5F00_build_5F00_errors.txt

谢谢。此致、

Satya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    您可以在 sdk_builder 目录下编译 ethfw、然后编译 vision_apps

    cd $(psdkra)/sdk_builder
    make ethfw
    make vision_apps

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

      是的,我们可以构建如上所述,但一旦 Ethfw 构建,以后任何时候都无法构建视觉应用程序

    此致、

    Satya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    全新编译、还是再次设置 SDK 并进行一次检查、不要在 ethfw 文件夹中编译 ethfw。

    这仍然会与您从一开始执行的命令共享整个日志。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

        我在 Ethfw 文件夹内构建 Ethfw 然后问题仍然存在,否则是可以的,所以如果我在 Ethfw 文件夹内构建 Ethfw 然后 vision_apps 构建导致问题,这是预期吗? 如果是、我会将问题传达给我的项目团队以说明 SDK 中的限制。

    此致、

    Satya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    很抱歉耽误 您的时间、请让我联系 ethfw 专家、然后再联系您。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    当您使用 Vision-Apps 时、ETHFW 应用是 VISION-APPS 本身的一部分、如果您对应用构建进行了任何更改、VISION-APPS 即可。

    如果您在 ETHFW 中进行更改、则只需要构建 ETHFW。  
    对于 vision-apps、ETHFW 假设从 SDK 构建器(而不是 ETHFW)构建。

    仅对于独立的 ETHFW、您需要使用从 ETHFW 目录构建。

    此致、
    Sudheer