This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:是否有方法可从 HS-KeyRev 状态将 FS 写入1

Guru**** 2405385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489207/processor-sdk-j784s4-is-there-a-method-to-write-keyrev-to-1-from-hs-fs-state

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

我已成功运行 Keywriter 可以写入密钥、并成功将设备从 HS-SE 状态移动到 FS 状态。  但是、对 Keywriter 二进制执行所有这些操作对我们在制造环境中部署此二进制的方式有很大的限制。  

TISCI_MSG_WRITE_KEYREV -写入密钥修订版本

是否可以 FS 从 Keywriter 二进制以外的某个位置将 keyrev 写入1 (从 HS-Key-SE 推进到 HS-SE)? 我的理解是、如果我们推进 Keyrev 2 (从 SMPKH 迁移到 BMPKH 安全启动)、我们可以做到这一点。  但是我没有看到任何关于写入 keyrev 1的能力的信息。   

目的是使用 Keywriter 对除按设计配置的 Keyrev 之外的所有功能进行编程。  然后、使用 RTOS 或 HLOS 读取编程以验证器件的状态。  假设所有签出均有效、则将密钥修订版设置为1以最终确定安全性启用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wayne  

    您将无法将样本从 HS-FET 转换 FS 为 HS-SE、直到并且除非您在效率中融合 keyrev 和 keycnt 值。

    因此、如果要将样本从 HS-FUSE 转换 FS 为 HS-SE、您必须至少将保险丝值1转换为 keyrev。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是很好理解的。  但我的问题是、 除了 Keywriter 二进制、是否有其他方法可以将值1绑定到 keyrev。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wayne  

    Unknown 说:
    我们的意图是使用 keywriter 对除按设计定义的 keyrev 之外的所有内容进行编程。  然后、使用 RTOS 或 HLOS 读取编程以验证器件的状态。  假设所有签出均有效、则将密钥版本设置为1以最终确定安全性启用[/QUOT]

    如果您未烧录 Keyrev、则器件状态仍 FS 仅为 HS-FET、因此当您引导器件时、将在 HS-FET FS 状态下进行验证、由于密钥融合在效率中、因此不会发生任何变化。  

    仅 Keywriter TIFS 和 HS-SE TIFS 支持刻录效率的 KEVREV 字段中的值。

    此致
    Diwakar