This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:您能帮助介绍 vpp 始终开启的影响吗

Guru**** 2405385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489952/am62a7-q1-can-you-help-introduce-the-influence-of-vpp-always-on

工具与软件:

尊敬的 Sreenivasa:

我可以在下面的数据表中看到相关内容、但是 我仍想知道、如果客户让此 VPP 电源始终开启、对 AM62A 的确切影响是什么?

对 OTP 电子保险丝中的密钥进行编程时、必须满足以下硬件要求:

当不对 OTP 寄存器进行编程时、必须禁用 VPP 电源。

在执行正确的器件上电序列后、VPP 电源必须斜升(有关更多详细信息、请参阅)
第7.9.2.2节、电源时序)。

该问题是因为客户报告 TPS6593 LDO2始终开启、即使他们下拉 GPIO9。 我仍在努力详细了解这一问题、以确保这是真正的问题。

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我只是在 EVM 上测试、EVM 也会保持它始终开启。 这不是遵循数据表中的说明。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我似乎已经找到了根本原因、软件通过以下代码控制该 LDO。 需要您帮助让相关的软件专家来解决此问题。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expert:

    我对上述代码进行注释后、LDO2将按预期被禁用。 这是产生该 VPP 使能错误的根本原因。 请帮助在下一个版本中修复它。

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    感谢您检查 EVM 以确认问题、并通过密钥编写与客户合作解决问题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    只是想澄清一下、本线程中的这个问题与 Keywriter 无关。 此问题是在不 对 OTP 寄存器进行编程时会启用 VPP。

    数据表:

    当不对 OTP 寄存器进行编程时、必须禁用 VPP 电源。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    谢谢你。

    理解并添加了您提供的输入、如下所示。

    Keywriter 不发送 I2C 命令、Linux 将发送该命令。

    我正在查看为什么 I2C 启用了 LDO、如何禁用 LDO。

    VPP_EN 没有外部下拉电阻器。

    我还会检查上电期间是否启用了 GPIO9内部下拉。

    此致、

    Sreenivasa