This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何通过看门狗检查系统是否重新启动?

Guru**** 2405405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489454/am625-how-to-check-whether-system-is-reboot-by-watchdog

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI:

当我执行"echo 1 >(回显1 >/dev/watchdog)"时、系统似乎通过看门狗重新启动。

我可以从哪个寄存器位检查系统是否由看门狗重新启动?

BR

杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    您可以检查寄存器 CFG0_RST_SRC (地址0x43018178)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu

    在看门狗重新发送器之后、它是0xC0000000。 但在 TRM 中、这些位不是 WDT、而是 ESM 错误。

    哪个位是看门狗?

    BR

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    这是预期行为。

    在 AM62x 器件上、WDT 不会直接触发 SoC 复位。 WDT 超时事件路由到 ESM、ESM 将触发 SoC 复位。 所以这个"ESM 错误"位意味着器件由 WDT 复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu

    感谢您提供的信息。

    BR

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu。

    我有一个问题。

    您能告诉我如何清除这些错误位吗?

    (0x43018178: 0xC0000000)

    BR

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信向该寄存器写入0将清除它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu。

    我应该为 MCU_MMR0_RST_SRC 的每个位写入1

    BR

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您是对的、我刚刚检查了 TRM、它是 write-1-to-clear (写入1以清除)。