主题中讨论的其他器件:AM5718、 AM5728
工具与软件:
您好、专家们:
我使用 TI 的 am5718作为处理器、SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-am57xx-EVM-04.03.00.05.我成功应用了以太网、串行端口、SPI、I2C、GPIO、 等等。
现在我想使用 G19、名为 DCAN1_RX 引脚、与其他GPIO一样、配置了mux GPIO、μ_datah如下:

我 还配置了器件树:

但我无法控制该 GPIO:的输出电平

但在测量电平时、它始终处于高电平。
配置为 GPIO 的其他引脚可以正常运行。我搜索了两天、但找不到问题的原因。
希望专家能为我提供故障排除方面的建议。
谢谢 您!