This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:如何在 Yocto bitbake 编译中修改 Linux 内核源代码

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489696/am6422-how-to-modify-linux-kernel-source-in-yocto-bitbake-build

器件型号:AM6422

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

请参考、我使用的是 SDKv09.02.01.10。

请告诉我如何在 Yocto BitBake 编译中修改内核源代码。 我想修改内核器件树文件、因此请提供 k3-am642-evm.dts 文件路径和内核源路径。

此致、Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题所有者当前不在办公室。 请期待延迟回复...