This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:TI SoC 是否计划支持4x8MB 或1x12MB 摄像头传感器和 USB 3.0?

Guru**** 2401415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485949/am67a-does-ti-soc-have-plans-to-support-4x8mb-or-1x12mb-camera-sensor-and-usb-3-0

器件型号:AM67A
Thread 中讨论的其他器件: AM67

工具与软件:

嗨、专家

TI SOC 是否计划支持4x8MB 或1x12MB 摄像头传感器和 USB 3.0?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否澄清一下、您是想问我们的团队是否计划提供开箱即用的8MP 和12MP 传感器支持、还是 AM67A 可以支持使用4个8MP 或1个12MP 传感器的系统?

    支持的 USB 接口:

    • USB3.1-Gen1端口

    –一个增强型超速第一代端口

    –可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件的端口

    –集成 USB VBUS 检测

    •USB2.0端口

    –可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件(DRD 模式)的端口

    –集成 USB VBUS 检测

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Fabiana

    TI 目前是否有支持4x 8MP 或1x 12MP 的 SOC、或者未来是否会有支持4x 8MP 或1x 12MP 的新 SOC?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、AM67A 会支持此功能、但没有支持的800万像素或12MP 开箱即用型传感器。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fabiana

    AM67A 不支持开箱即用的 IMX577或任何12M CMOS 图像传感器。

    客户如何使用 8MP 或12MP。 摄像头传感器?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    AM67A 不支持或任何12M soc 图像传感器开箱即用。

    是的、这是正确的。

    客户如何使用 8MP 或12MP。 摄像头传感器?[/QUOT]

    是否希望启用新的传感器?   有关如何执行此操作的信息、请参阅 AM67 Academy 使用摄像头一章的"启用新的 CSI-2传感器"一节。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Fabiana

    AM67A 上的 ISP (VPAC)最高可达600MHz、吞吐量约为~480百万像素/秒。

    如何计算值480?

    12MP => 12*30=360 百万像素每秒

    360小于480、AM67A 可以满足摄像头传感器 要求、对吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、是这样。 另一个需要注意的限制是帧宽度必须小于4096。 如果您的12MP 摄像机  分辨率为4000x3000、则可以。  

    谢谢!

    Fabiana