This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:[SK-AM62A-LP]使用摄像头 MIPI 连接器的 IO-Expander 选择问题。

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489381/sk-am62a-lp-sk-am62a-lp-io-expender-selection-question-to-use-the-camera-mipi-connector

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件:TCA6424

工具与软件:

你(们)好

我使用的是 AM62A-LP 电路板

我有关于使用摄像头 MIPI 连接器的 IO-Expander 的问题。

# sdk : ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-10_01_00_05

请告诉我是否可以通过选择 CSI-GPIO1来更改代码以使用 MIPI 连接器

x:\ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-10_01_00_05\board-support\ti-linux-kernel-6.6.6.58+git-ti\arch\arm64\boot\dts\ti\k3-am62-lp-sk.dts

扩展2:GPIO@23{
Compatible ="ti、tca6424";
REG =<0x23>;
GPIO 控制器;
#GPIO-CELLS =<2>;
GPIO-LINE-NAMEs =""、""、
""、""、
""、""、
""、""、
"WL_LT_EN"、"CSI_RSTz"、
""、""、
""、""、
""、""、
"SPI0_FET_SEL"、"SPI0_FET_OE"、
"GPIO_OLDI_RSTn"、"PRU_3V3_EN"、
""、""、
"CSI_VLDO_SEL"、"SOC_WLAN_SDIO_RST";

谢谢你。