This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:正在写入 GPIO 引脚

Guru**** 2405385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487101/processor-sdk-am62x-writing-to-gpio-pins

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

是否有一个使用 AM6232上的存储器地址访问从 Linux 中设置/清除 GPIO 引脚的简单示例?

我需要在驱动程序启动期间启用一些 GPIO (例如77和91)、但希望在 GPIO 层启动之前访问它们。

我想我需要访问方向/设置/清除寄存器吗?

此致

尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Neil、这个主题的专家不在办公室。 期待下周回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    对于寄存器级别的 GPIO、AM62x TRM 提供了设置 GPIO 的过程示例。 请参阅 TRM: https://www.ti.com/lit/pdf/spruiv7中的第12.2.1.4.2节 GPIO 函数

    第14.8.2.1节"GPIO 寄存器"包含寄存器列表及其地址。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    别提了、devmem2是用于读取/写入寄存器的有用用户空间工具。

    此致、

    Anshu