This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:SW 和驱动器

Guru**** 2405395 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489452/am68a-sw-and-driver

器件型号:AM68A

工具与软件:

您好!

客户查找符合以下要求的器件。

H.264硬件编码(最低 4K@30)

2.视频输入接口(MIPI、HDMI、e/DP)

3.通过以太网进行视频流式传输

4.RTOS (VxWorks 等)

AM68A 的问题是:

它是否支持 TI-RTOS、包括 FreeRTOS?

2.如果否、FreeRTOS+IwIP 是否支持4K 流式传输的带宽?

3.除了 AM68A、是否有其他解决方案来满足这些要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。  

    客户查找符合以下要求的器件。

    H.264硬件编码(最低 4K@30)

    ->确定

    2.视频输入接口(MIPI、HDMI、e/DP)

    ->视频输出接口。 MIPI-CSI 可以是输入源。

    3.通过以太网进行视频流式传输

    ->确定

    4.RTOS (VxWorks 等)

    -> TI 支持 AM68A 的 QNX-RTOS。 AM62A 也支持 RTOS SDK。

    请同时查看 VxWorks 网站。 TDA4系列。  

    https://bsp.windriver.com/search/?q=texas%20instruments&pg=9

    AM68A 的问题是:

    它是否支持 TI-RTOS、包括 FreeRTOS?

    ->否

    2.如果否、FreeRTOS+IwIP 是否支持4K 流式传输的带宽?

    ->它应该适用于 Linux SDK。 也需要与 VxWorks 团队核实。

    3.除了 AM68A、是否有其他解决方案来满足这些要求?

    -> TDA4/AM65系列适用于 VxWorks。  

    https://bsp.windriver.com/search/?q=texas%20instruments&pg=9

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Fabiana