This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729:AM5729

Guru**** 2406550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485283/am5729-am5729

器件型号:AM5729
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

如果我无法刷写、则表示处理器正在工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!

    指派的专家目前不在办公室、请预计会延迟答复。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishalini、

    您能否分享更多详细信息?

    正在使用什么软件?

    这是定制电路板还是 TI 电路板?

    故障的任何详细信息/日志?

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    SW- Code Composer Studio

    这是定制电路板

    我们没有日志、因为我们需要先刷新以获取日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么版本的 CCS?

    什么是 SDK 版本?

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 版本- 9.30

    SDK 版本- 6_03_00_106

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishalini,

    您要执行什么过程来刷写 QSPI? 您是否尝试使用 UNIFLASH?

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 uniflash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TX 中加载程序输出文件后、可以看到对于正常工作的处理器、它是高电平和低电平、但在不工作的处理器中、它始终在3V 中是高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishalini,

    您能否用您关注的日志/图片和 UNIFLASH 版本描述您的确切过程?  

    您在使用哪台主机? (Windows/Linux)

    应该有来自 UNIFLASH 工具的日志。

    您还可以使用其他方法来加载 QSPI、如以下常见问题解答中所述: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/959283/faq-ccs-am5728-am57xx-boot-modes-supported


    我不了解您与以下人员进行的通信:  

    TX 我可以看到它对于工作中的处理器是高和低的、但在不工作中、它在3 v

    您能解释一下吗?