This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA7X:处理器 SDK DRA7x Android Oreo Omapzoom 不可访问

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486991/processor-sdk-dra7x-prcessor-sdk-dra7x-android-oreo-omapzoom-not-accessible

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

工具与软件:

您好!

   我们一直在尝试使用 TI 版本说明中提供的资源为 Jacinto 6 soc 构建 Android oreo。 在按照指令建立 Android 时,我们无法从存储库中获取代码;

Git://git.omapzoom.org/platform/omapmanifest.git -b 6AO.x -m RLS_6AO.1.1.xml

但我们无法访问该库、您能否为我们提供用于设置 Android 版本的替代链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    我们的 DRA7/AM57工程师目前正在出差。 他们应该在星期五,如果不是,星期一回来。  

    请等待响应时间延迟、提前感谢您的耐心等待。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRA7/AM57工程师现在是否可以解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、

    很遗憾、这些存储库已完全弃用。

    因此对 J6器件提供任何 Android 支持。

    由此给您带来的不便、我深表歉意。

    -若苏厄