This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:请求在 E3评估板上加载 Ubuntu 操作系统

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488260/processor-sdk-am62x-request-to-load-ubuntu-os-on-e3-evaluation-board

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

你(们)好

我想请求帮助将 Ubuntu 操作系统加载到基于 AM62x 处理器的 E3评估板上。因此请指导我如何操作。

如果您需要任何进一步的详细信息或说明、请随时联系我们。

期待您的答复。

谢谢、此致
Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnavi、

    AM62x 不支持 Ubuntu。 请查看以下链接、了解 AM62x 的所有受支持操作系统。

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清 AM62x 处理器不支持 Ubuntu。 您能否提供 AM62x 平台官方支持哪些操作系统的列表? 我想知道所有兼容选项、以便为我的项目选择最合适的选项。

    具体支持哪些 Linux 发行版。

    如果有用于开发的推荐操作系统、

    是否有任何社区支持的选择、即使没有官方支持。

    在未来是否有任何支持 Ubuntu 的计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你打开我在上一篇文章中提供的链接、并单击"Yocto-AM62X"右侧的红色"Download options"、你会看到 PROCESSOR-SDK-LINUX、buildroot 和 Debian 受到支持。 您可以选择适合您项目的版本。

    我不知道支持 Ubuntu 的计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将针对 AM62x 处理器使用标准 TI SDK。 在该设置中、引导分区包含 TI SDK 的操作系统、我在其中提供了 Ubuntu 根文件系统(rootfs)。 但是、即使执行该操作后、我仍然会遇到问题、并且无法获得 Ubuntu 登录提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、即使这样做之后、我仍然遇到问题、无法获得 Ubuntu 登录提示。

    这听起来像是 Ubuntu 问题。 我无法对此进行评论、因为我们不在 AM62x 上验证 Ubuntu。