This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:AM5279

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490316/am5706-am5279

器件型号:AM5706

工具与软件:

我的问题与 AM5279处理器中的 RGMII 接口有关。为了实现0.75ns 的 Txc、建议 RGMII 接口的布线长度是多少?此测量中包括任何端接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muktha、

    您的问题已分配给正确的工程师、我们预计会略有延迟。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muktha,

    对于 TXC、内部延迟始终启用、而对于 RXC、则必须从外部延迟(具有 PHY 侧内部延迟或电路板延迟)。

    此外、按照建议、电路板传播延迟不匹配必须在50ps 以内。

    必须对所有建立时间和保持时间进行仿真、以确保满足 RGMII 规格。