This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:使用 am6231功耗估算工具及其 PMIC TPS6521904的损耗估算

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488856/am623-use-of-the-am6231-power-estimation-tool-and-loss-estimation-of-its-pmic-tps6521904

器件型号:AM623

工具与软件:

1.关于使用 am6231功耗估算工具:

我已经根据产品的实际应用启用了相关功能、但我应该如何理解和填写利用率列? 我不太了解利用率的含义。

我的目的是在应用场景中评估 AM623的最大功耗。如何填写"利用率"?

2. TPS6521904损耗估算:

AM6231的专用 PMIC TPS6521904具有3个降压稳压器和4个 LDO、以及一些 GPIO 和 I2C。 我想评估 TPS6521904在输入3.3V 时的自身损耗。 是否有任何评估方法? 因为4x LDO 的损耗可能与负载有关、但降压转换器的效率和其他损耗是否量化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 利用率特定于用例/应用。 如 PET 应用手册中所述  内核利用率 允许用户加载每个利用率在0%-100%(含)之间的计算内核。 作为指导、0%是"关闭"或"未使用"状态。 1%是"空闲"。 100%是最大利用率(即 Dhrystone)。 。  LVCMOS IO/外设利用率 将利用率指定为相对于满负载条件的活动百分比。

    AM62x 入门套件中使用了 TPS6521904 PMIC。 以下是指向硬件页面的链接、您可在该页面中访问设计文件和其他资源: https://www.ti.com/tool/SK-AM62B-P1。 

    PMIC 还具有效率和热估算工具。 链接如下: https://www.ti.com/tool/download/SLVRBL7

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我还有几个问题。

    1、"利用率特定于用例/应用。"

    具体用例/应用是什么?

    2、  LVCMOS IO/外设利用率  将利用率指定为相对于满负荷条件的活动百分比。"

    我不明白如何评估 LVCMOS IO / 外设   使用。我可以使用 Linux 命令"ps"或"top"来检查相关程序的使用情况吗?

    或者我不考虑实际的利用率。 我只是想得到最大的功耗。 能否 以100%的比例填充所有使用的 LVCMOS IO/外设利用率来获得最大功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    'HTop'对于查看 Linux 中不同 A53内核上的利用率很有用。 您还可以参阅/opt/edgeai-gst-apps/scripts/perf_stats 下的 perf_stats

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    1、用于获取 CPU、DDR 和 HWA 负载的"perf_stats"看起来并不是指 LVCMOS IO/外设的 利用率。

    2、我只想估算最大功率损耗。 能否100%填充 IO/外设的利用率?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、要估算最大有功功率、您可以 针对应用上使用的 SoC 资源将利用率设置为80%-100%。   

    谢谢!

    Brenda