This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:SD 卡在引导 Linux 时无法通电

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489488/processor-sdk-am62x-sd-card-fails-to-power-on-while-booting-linux

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:AM62P

工具与软件:

我们的客户正在其定制板上使用 PSDK Linux 08.06.00.42、并在启动期间看到以下错误消息。

sdhci-am654 fa0000.mmc:开机失败

下面是有关 AM62P 相同错误的主题:
e2e.ti.com/.../am62p-sdhci-am654-fa00000-mmc-power-on-failed

AM62的器件树文件如下所示:
git.ti.com/.../k3-am62x-sk-common.dtsi

以下更改将在启动期间禁用 SD 卡初始化。

ssdhci1 {
/* SD/MMC */
+ status ="已禁用";
VMMC 电源=<&VDD_mmc1>;
vqmmc-supply =<&vdd_sd_dv>;
pinctrl-names ="默认值";
pinctrl-0 =<&MAIN_mmc1_PINS_DEFAULT>;
ti、驱动器强度欧姆=<50>;
DISABLE-WP;
};

完成上述更改后、SD 卡是否仍可用作存储设备?

如果没有、如何在保持 SD 卡可用的同时修复错误?

在其定制板上启动 Linux 后、我们的客户会将 SD 卡用作存储器件。

在保持 SD 卡可用时、以下更改似乎会修复此错误。

ssdhci1 {
/* SD/MMC */
VMMC 电源=<&VDD_mmc1>;
vqmmc-supply =<&vdd_sd_dv>;
pinctrl-names ="默认值";
- pinctrl-0 =<&MAIN_mmc1_PINS_DEFAULT>;
ti、驱动器强度欧姆=<50>;
DISABLE-WP;
};

上述更改是否可接受?

由于 SD 卡已在 U-Boot 中初始化、因此在完成上述更改后、它似乎可以正常工作。

U-Boot 的器件树文件位于以下位置:
git.ti.com/.../k3-am62x-sk-common.dtsi

此致、

大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    user6000446 说:
    sdhci-am654 fa0000.mmc:开机失败

    如另一主题中所述、此故障不应导致任何问题。 即使发生此故障、您也应该能够对 SD 卡执行读/写操作。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant-San、

    感谢您的答复。

    我们的客户知道故障不应导致任何问题、但他们不允许故障继续存在。

    他们将采用以下更改、因为该更改似乎可以在保持 SD 卡可用时修复错误。 他们将使用自己的定制板进行现场测试、完成更改。

    ssdhci1 {
    /* SD/MMC */
    VMMC 电源=<&VDD_mmc1>;
    vqmmc-supply =<&vdd_sd_dv>;
    pinctrl-names ="默认值";
    - pinctrl-0 =<&MAIN_mmc1_PINS_DEFAULT>;
    ti、驱动器强度欧姆=<50>;
    DISABLE-WP;
    };

    上述更改是否可接受?

    如果更改会导致另一个问题、则不应接受。

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke-San:

    我会检查一次、下周中旬再给您回复。

    感谢您的耐心等待!