This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:AM625-Q1是否支持 RTC

Guru**** 2465530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487369/am625-q1-am625-q1-support-rtc-or-not

器件型号:AM625-Q1
主题中讨论的其他器件:AM625

工具与软件:

我想知道 AM6254-Q1是否支持 RTC 功能。

似乎数据表方框图不支持 RTC、但 SOC 支持数据表第8.45章中的功能。

在 AM625 TRM 第1.5章"设备 MCU 域"中、它确实具有 RTC 功能、那么您是否要确认这一点? AM625系列/尤其是 AM6254是否支持 RTC? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    指定的专家目前不在办公室。 对该线程的响应将被延迟。 感谢您的耐心。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    直接从 TRM 中、我可以看到 WKUP 域中有一个 RTC 实例、而不是 MCU 域中的一个。

    附加 AM62x TRM 的一些片段以支持我的声明。

    AM625系列/尤其是对于 AM6254是否支持 RTC?

    我想让另一位专家对此发表评论。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 RTC 软件在10.1版本中受支持。

    请查看以下链接中的示例。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_10_01_00_33\examples\drivers\rtc\rtc_led_BLINK

    此致、

    Anil。