This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:VPAC (VISS)支持的颜色格式

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VE-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489901/tda4ve-q1-color-formats-supported-by-vpac-viss

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

您好!

我们将 TDA4VE-Q1处理器与可提供16位原始图像数据的 CSI 摄像头配合使用。 我们希望将原始数据转换为12位 RGB 图像。 我不确定技术参考手册中的信息、在此想向您寻求帮助。

它显示 under 下 6.7.1.1 VPAC 功能

– Support for multiple color format output generation
• Supports traditional 12-bit YUV output
• Supports RGB output (8-bit only)
• Supports saturation outputs (8 bits only)
• Supports Grayscale/Luma/IR/Clear output
– Support for flexible output format generation including YUV as well as custom

Q1:什么是"传统"12位 YUV 格式?
Q2:什么是灵活输出格式(例如、如上所述、RGB 仅在8位中可用) ?我如何定义自定义格式(可能允许16位 RGB 输出?)?

由于我们希望通过 CSI 接口提供数据、因此我还介绍了"查看"部分

12.7.1摄像头流接口接收器(CSI_RX_IF)

Programmable formats including YUV420, YUV422, RGB, Raw, and User Defined (over 25 different formats supported)
• Four independent (simultaneous) output streams: – Two VP 32-bit streams to VISS inputs of VPAC image processing accelerator:
• 2x 16-bit pixels per clock cycle
• One virtual channel and data type per port
Raw format only (8-16 bits)
• 32bit, 2 pixels wide, elastic buffer mode – Data[15:0]: Pixel n (MSB zero padding) – Data[31:0]: Pixel n+1 (MSB zero padding) – Internal full flag (FF) based FIFO (2048x32) – VP clock asynchronous to CSI_RX_IF main clock. Crossing done internally.

问题3:在哪里可以找到上述25种支持的格式?
Q4:它还显示"仅原始格式(8-16位)"。 这意味着什么-由于同一章节提到支持25种不同的格式、如 YUV420、RGB 等(非 RAW)?

Q5:最好/最简单的方法是获取我们需要的东西。 将16位原始 CSI 摄像头图像数据转换为理想12位 RGB 或另一种没有损耗的颜色格式(例如、如果这是"传统"YUV"的含义)?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    Q1:什么是"传统"12位 YUV 格式?

    它可以生成12位 YUV 以及8位 YUV。 这就是这种说法的含义。  

    [报价 userid="635002" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489901/tda4ve-q1-color-formats-supported-by-vpac-viss ]Q2:什么是灵活的输出格式(例如、RGB 只能如上所述8位 格式)?我如何定义自定义格式(也许这样可以实现16位 RGB 输出?)?

    不支持、它仅支持8位 RGB 输出格式。

    Unknown 说:
    Q4:它还说"只采用原始格式(8-16位)"。 这意味着什么-由于同一章节提到支持25种不同的格式、如 YUV420、RGB 等(非 RAW)?

    RAW 这里是指原始拜耳格式、其中每个像素只有一个颜色分量。  

    Unknown 说:
    Q5:获取我们需要的最好/最简单的方法是什么。 将16位原始 CSI 摄像头图像数据转换为理想12位 RGB 或另一种没有损耗的颜色格式(例如、如果这是"传统"YUV"的含义)?  [报价]

    如果您的传感器正在输出"原始"数据、例如 Bayer 格式或任何其他2x2 格式、则您需要 ISP 来处理此数据并 将其转换为更可视的格式、如 YUV。  ISP 不支持16位 RGB 输出。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brijesh:

    感谢您的回答。 关于 Q1:

    [报价 userid="80721" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489901/tda4ve-q1-color-formats-supported-by-vpac-viss/5725433 #5725433"]
    Q1:什么是"传统"12位 YUV 格式?

    它可以生成12位 YUV 以及8位 YUV。 这就是这种说法的含义。  

    [报价]

    我的问题是关于12位的 YUV 格式到底是什么。 是 YUV444、YUV422、YUV420或 YUV411、还是全部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它只能在12位中生成 YUV420。  

    此致、

    Brijesh