This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:RTOS SDK 的 SD 引导

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487823/am62l-sd-boot-for-rtos-sdk

器件型号:AM62L

工具与软件:

你(们)好

我想检查 RTOS SDK 是否支持 AM62L 上的 SD 引导?

如果可以、我们是否有指南?

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun

    我正在查看您的问题,您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anil

     您对此问题有反馈吗?

    我将根据指南使用 Windows 主机来执行 UFU 引导、但其中只涉及如何在 Linux 主机下刷写 tiboot3和应用、您能否提供如何在使用 Windows 的 DFU 引导中刷写映像?

    SDK 指南何时升级、内容似乎不多。


    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、

    RTOS 端不支持 SD 引导模式。

    目前、我们确实支持 USB DFU 加载、这意味着应用程序通过 USB DFU 工具加载到 DDR 或 MSRAM 中。

    我们不支持 RTOS 端的 DFU 刷写。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62LX/11_00_00_05/exports/docs/api_guide_am62lx/DFU_LOAD_CCS_DEBUG.html

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anil

    我可以问是否有支持 SD 引导的计划?

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、

    根据计划,SD 启动模式是在2025年7月发布的。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Anil

    关闭它。

    R、GS

    Zekun