This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:存储器映射表

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490078/j722sxh01evm-memory-map-table

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

您好!

与配合使用的器件 J722SXH01EVM 评估板 并且需要访问它 内存映射文档 是出于开发目的。 您能否提供相关文档或告诉我可以在哪里找到这些文档?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您在这里指的是哪个内存映射文档? 视觉应用存储器映射已在版本中的 vision_apps/platform/j722s/rtos/文件夹中提供。 这是您要找的吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 J722SXH01EVM 评估板、需要一个详细的存储器映射以用于开发。 具体而言、我需要以下信息:

    • 为引导加载程序和操作系统分配的存储器区域。
    • 用于可执行内容的存储器块的起始地址和大小。

    您能否提供内存布局详细信息或将我引导至相应的文档?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Linux 配置了 整个内存,但有部分 内存被分割出来,不会被 Linux 使用。 有关更多详细信息、请参阅 DTS 文件。  

    此致、

    Brijesh