This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:L1上的 BIST、ECC、CRA

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490474/dra821u-bist-ecc-on-l1-cra

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:DRA821

工具与软件:

    1. 如何在常开型工业 PLC 系统中实现安全性? 我们的 BIST 策略更适合汽车系统、该系统具有固定的驱动循环、然后再次断电/ ON、此时 BIST 可以运行。  
    2. 如果是双核系统、一个内核能否不间断运行并触发另一个内核的 BIST? 子系统存储器可能会受到影响。 人工智能:TI 会尽可能进行确认。
    3. 在 DRA821中、A72集群的 L1和 L2高速缓存上是否存在 ECC。 根据数据表、共享 L2具有 ECC。  AI:如果 L1具有 ECC、TI 将查看 DRA821的数据表、但不会调用此函数。
    4. 请提供有关《网络恢复法》的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    jmyang 说:
    请提供有关网络复原力法案(CRA)的信息。

    您能否针对此问题创建一个单独的 E2E?

    此致、

    Josiitaa.