This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:管道和顺序模式中应用程序的运行方式变化

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490290/tda4vm-behaviour-change-of-application-in-pipeline-and-sequential-mode

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用 PSDK 08_02 (Linux+RTOS)。

该应用程序基于文件、并在单帧的多次迭代中执行。

应用程序以流水线模式和序列模式运行、并且日志中存在差异。 请查看随附的日志。

e2e.ti.com/.../pipeline_5F00_logs.txt

e2e.ti.com/.../sequential_5F00_log.txt

显示的值是 POST proc 内核的角度输出。 在连续模式中、该值保持不变、浮点数字略有变化、而在流水线模式中、该值的变化非常高。

除了模式变化之外、代码或功能也没有其他变化。

请提供您对此的见解。

谢谢。此致、

Chaitanya Prakash Uppala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    检查图形是否在流水线模式下正确创建、我将从日志中看到以下错误、并确保您为这些缓冲区提供足够的缓冲区、并使用输入数据填充这些缓冲区、以使流水线有效

    流水线未正常运行、因此在流水线模式中会得到不同的值。

    此致、
    Gokul