This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:MMC1的引脚连接要求

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489348/am2432-pin-connectivity-requirements-for-mmc1

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:AM6421

工具与软件:

你(们)好

我参考数据表(www.ti.com/.../am6421.pdf)第5.4章"引脚连接要求"。

此处没有 MMC1的信息。

当 MMC1未使用时、应如何处理每个 MMC1引脚?

 

谢谢、此致、

鹤本市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 MMC1端口相关的所有引脚默认为关闭状态、因此如果不使用这些引脚、无需对其执行任何操作。

    请参阅以下说明中的突出显示部分、可在引脚连接表下方找到该部分。

    内部拉电阻器很弱、在某些工作条件下可能无法提供足够的电流来保持有效的逻辑电平。 当连接到具有相反逻辑电平泄漏的元件时、或者当外部噪声源与连接到仅由内部电阻器拉至有效逻辑电平的焊球的信号布线耦合时、可能会出现这种情况。 因此、建议使用外部拉电阻器在具有外部连接的焊球上保持有效的逻辑电平。

    许多器件 IO 默认处于关闭状态、并且可能需要外部拉电阻器才能将任何所连接器件的输入保持在有效逻辑状态、直到软件初始化相应的 IO。 引脚属性表的"复位 RX/TX/PULL 期间的焊球状态"和"复位 RX/TX/PULL 后的焊球状态"列中定义了可配置器件 IO 的状态。 任何输入缓冲器(RX)关闭的 IO 都可以浮动、而不会损坏器件。 但是、任何已打开输入缓冲器(RX)的 IO 不得浮动到 VILSS 和 VIHSS 之间的任何电位。 输入缓冲器可以进入高电流状态、如果允许在这些电平之间浮动、则可能会损坏 IO 单元。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Paul。

    我现在可以清楚地理解它。