This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:我使用的是 AM5728 SoC

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490124/am5728-i-am-working-with-the-am5728-soc

器件型号:AM5728

工具与软件:

与配合使用的器件 AM5728中提供 并且希望直接访问硬件加速的库 H.264编码器/解码器 使用 V4L2 API 而不是 GStreamer .I 需要访问加速的硬件 H.264编码器/解码器 而不使用 GStreamer .  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 AM5728 SoC、想直接通过 V4L2 API 访问硬件加速的 H.264编码器/解码器、而无需使用 GStreamer。 我知道 AM5728为 H.264编码/解码提供硬件支持、但是我正在寻找有关如何使用 V4L2直接与这些硬件组件进行交互的指导。

    任何人都可以在以下方面分享见解或提供示例:

    1. 如何配置 V4L2接口以访问 AM5728上的 H.264编码器/解码器。
    2. 启动和控制编码/解码过程需要哪些 V4L2 ioctls。
    3. 需要启用才能访问硬件功能的任何特定驱动程序或内核配置。
    4. 绕过 GStreamer 以实现直接访问时的潜在挑战或陷阱。

    非常感谢您提供任何帮助或指导!

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好!

    对这些的支持已被弃用、 在较新的 SDK 上不再受支持。 您可以查看较旧的 SDK 信息以获取相关信息:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Foundational_Components_Multimedia_IVAHD.html

    -若苏厄