This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:使用 TMS320C6713和 MT28EW NOR 闪存的固件更新方法

Guru**** 2401225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486145/tms320c6713b-firmware-update-method-using-tms320c6713-and-mt28ew-nor-flash

器件型号:TMS320C6713B

工具与软件:

您好!

我们目前正在考虑使用 TMS320C6713 DSP 和 Micron 的 MT28EW 系列(并行 NOR 闪存)的系统配置。 根据我们的理解、我们相信以下方法是可行的、但我们希望您能确认这在技术上是否可接受、以及我们是否需要了解任何其他考虑因素。

■系统配置概述
⦁DSP:TMS320C6713
⦁并行 NOR 闪存:Micron MT28EW (通过 EMIF 连接)
⦁外部主机:Zynq SoC (能够访问 MT28EW 进行固件更新)

μ■预期操作
TMS320C6713将在 EMIF 引导模式下引导、并从 MT28EW 加载程序代码。
外部主机(Zynq)将通过将新固件写入 MT28EW 来执行固件更新。
在下一次启动或复位时、TMS320C6713将从 MT28EW 加载并执行更新的固件。

■确认问题
MT28EW (通过 EMIF 连接到 TMS320C6713)可由 Zynq 等外部主机进行更新吗? 具体来说、在这种双存取配置中使用 MT28EW 时、是否存在与可靠的 EMIF 引导操作相关的任何问题或问题?

我们知道、为了防止 Zynq 和 TMS320C6713同时访问、需要进行物理总线切换(例如、通过总线开关或模拟开关)。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor

    如产品页面上所述、该产品没有设计支持。   

    我会看到我为您提供的反馈(如果有)。 可能需要几天时间。 .  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor

    尚未更新。  

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    好的、调查好像需要一些时间、但是如果发现任何问题、请立即更新此论坛。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    代表 Paul 答复。

    我认为这不是问题。
    确认设置/保持时序(考虑通过考虑的多路复用器/总线开关的延迟)。
    当总线取消选择 DSP 时、总线开关上的引脚将为 Hi-Z。 请确保 DSP EMIF 的任何输入都不是悬空的(来自存储器的 ARDY 输入)。 避免在 FPGA 连接至内存而不是 DSP 时读取 EMIF。

    我没有确认 ROM 和 MT28EW 之间的兼容性。 我们有一个带有 AM29LV400B NOR 闪存的开发板(现已停产)。 如果需要进行比较、我有该器件的数据表-用于检查 F0复位命令等内容

    一个问题-您能否确认在 Zync 写入闪存时 C6713是否会保持通电?
    建议避免在器件断电时将信号驱动至 DSP。

    此致、
    标记