This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:QSPI NAND 引导支持

Guru**** 2471920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487319/am62l-qspi-nand-boot-support

器件型号:AM62L

工具与软件:

OSPI NAND 比 QSPI NAND 昂贵、因此优先选择 QSPI NAND 支持。 但它目前尚不受支持、也没有关于软件构建表的计划。

希望对其提供支持。  

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62LX/11_00_05_02/exports/docs/devices/AM62LX/AM62LX_build_sheet_11_00_05_02_files/AM62LX_build_sheet_11.00.05.htm

已使用 AM62x 对 GD5F1GQ5UEYJG 进行了验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    指定的是今天不在办公室的专家。 对该线程的响应将被延迟。 感谢您的合作。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="35100" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487319/am62l-qspi-nand-boot-support ">GD5F1GQ5UEYJG 已使用 AM62x 进行验证。

    在 AM62x 上启动 Gigadevice 串行 NAND 时、BOOTMODE[8]设置是什么?
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板尚未准备就绪、我看到构建表中不支持 QSPI NAND 引导、我希望在发送至 MAKE 电路板之前确认 BU 是否会支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:
    我的问题是关于 BOOTMODE[8]设置? 串行 NAND 后出现的闪烁和丢失。
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我的错。

     BOOTMODE[8] =0适用于 AM62x+GD5F1GQ5UEYJG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:
    正如我们离线简要讨论的那样、我们是否可以将正常工作的客户  AM62x 板上的 BOOTMODE[8]设置与 GD 器件进行交叉检查?
    对于"标准"GD 器件、一种有效的配置是将 bootmode[8]=1设置为从1S-1S-1S 开始、以便 ROM 从串行 NAND 加载"tiboot3.bin"、并在 u-boot 中重新配置为4S 四路模式、以实现下一级 u-boot/Linux 加载…
    此致!
    -hong