This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:AM6421

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486628/am6422-am6421

器件型号:AM6422

工具与软件:

安装了新的 CCS 版本20.1.0.6、导入示例工程时生成的错误

CCS 安装在: D:\ti\ccs2010中

GNU 编译器安装于: D:\ti\gcc-arm-9.2-2019.12-MinGW-w64-i686-aarch64-none-elf

和                     D:\ti\gcc-arm-none-eabi-7-2017-Q4-major-win32

此外、在环境变量中、路径还包含上述 GNU 编译器链接

我是否必须为 GNU 创建另一个 Environment 变量?

这似乎是一个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保您已在 CCS 中正确添加编译器路径。

    导航至"File"->"Preferences"->"Code Composer Studio"->"General"->"Compilers"。  添加编译器的绝对路径。 保存设置并尝试重新导入项目。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出错了。 以下是驱动器 C:和 D 上的 TI 安装路径:

    这是"CCS Settings"。 但是该工具无法发现编译器(64位)、即使在"重新发现"时也只有 GNU 32位:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否也尝试过刷新?

    请点击刷新按钮一次、然后重新加载 CCS。 请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "重新发现"或"刷新"不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过手动添加编译器路径来尝试一次吗?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经做了:

    甚至在 CCS Settings (用户定义的变量)中添加了变量  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请在 compiler-discovery-path 选项中添加路径后尝试。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然没有效果!  它始终识别32位 GNU 编译器、而不是64位编译器。 请参见图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试卸载32位编译器并查看是否仍能检测到它?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把您的疑问发送给我们的 CCS 团队、以便获取更多注释。 请在一两天内收到回复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎无法重现问题。 我在 D 驱动器上成功检测到32位和64位版本的9.2.1:

    Huynh -您从哪里获得64位版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从下面的窗口链接:

    请注意、即使我在 C:驱动器(C:/TI)中安装了工具(CCS、GNU 编译器)、它也没有任何不同。 问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过该链接安装了软件包。 看起来不错。

    以下目录为您提供了哪些内容:

    D:\ti\gcc-arm-9.2-2019.12-MinGW-w64-i686-aarch64-none-elf\bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来很多工具都具有0B。 不知道为什么。 将在这里解压缩单个文件、以查看发生的情况