This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:由于安装和安全要求、公司无法使用软件

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490427/ccstudio-company-cannot-use-software-due-to-installation-and-security-requirements

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

您好!

由于安全问题、我们被禁止在我们的公司使用 CCStudio、我希望我们能够找到一个解决方案。 我们的 IT 部门标记了两个主要问题:

1 - CCStudio 不允许安装到特定目录中。 我们需要能够在我们选择的目录中安装和运行该软件。

2-我们需要能够选择在何处编译和测试代码。

我们有兴趣在一段时间内将我们的一些 MCU 设计切换到 TI、但由于这些限制、我们甚至不允许测试该平台。 我们 可以使用一些替代 IDE、但需要 一些免费的基本平台来测试功能以及与现有产品的兼容性、以便开始评估。

这个问题以前是否曾出现过? 是否有允许 CCStudio 在安全的公司网络上运行的解决方案?

我们感谢在这个问题上提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1 - CCStudio 不允许安装到特定目录中。 我们需要能够在我们选择的目录中安装和运行该软件。[/QUOT]

    我假设您引用的目录类似于"C:\Program Files"、如下面的 ticket 中所提到:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12250

     从这些位置运行 CCS 时存在几个已知问题、因此安装程序会阻止这些位置。 我们致力于解决这些问题、以便能够在这些位置进行安装。 我们没有明确的时间安排、但我会再次提出这个问题、以确保人们知道这项工作的优先级。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 希望这个问题很快会得到解决、我们可以开始评估 MCU。