This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:视频格式相关查询。

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490064/sk-am62a-lp-video-format-related-query

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的 Expert:
可以 将摄像机输入视频格式更改为黑白或灰度 通过修改 edgeai-gst-plugins、edgeai-gst-apps/configs  或其他地方。
如果可以、请向我提供进一步的说明。

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sajan

    您能否分享您要使用的摄像头? 使用 ticolorocransvert 或 videoconvert 是否有助于将传入的摄像头输入转换为 Grayscale?

    请分享您尝试验证以获得支持的设置和流水线。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    我有 imx335 5mp USB 摄像头和 手指1080高分辨率网络摄像头
    越来越多的数据流。

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajan:

    请分享 v4l2-ctl -d /dev/videoX --list-controls-ext 的详细信息(请将 X 更改为摄像机设备指向的号码)。

    此外、如果您可以共享 gstreamer 流水线、您会尝试使用它来验证摄像头捕获?

    此致、

    Suren