This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCSv5.3在 SVD 函数方面存在问题

Guru**** 2398905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491009/ccstudio-ccsv5-3-has-a-problem-with-the-svd-function

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

尊敬的专家:

您能帮助向客户询问此问题吗?

我使用的软件是 CCS5.3、硬件是6678、我使用 MATLAB 编码器转换 SVD 函数的 c 源文件并将其移植到 CCS 工程中、 但在运行过程中、我发现运行结果与 vscode 存在很大误差、具体而言、通过在 CCS 中运行复数矩阵的奇异值分解获得的特性矩阵的前几行具体而言、通过在 CCS 中运行复数矩阵的奇异值分解获得的特征矩阵的前几行几乎没有错误、而误差后来增加。 我想知道为什么?

有关详细报告、请参阅随附的共享文件:

e2e.ti.com/.../error-report.docx

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="487726" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491009/ccstudio-ccsv5-3-has-a-problem-with-the-svd-function 我使用的软件是 CCS5.3

    请注意、CCS 5.3非常旧、不受支持。  

    [报价 userid="487726" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491009/ccstudio-ccsv5-3-has-a-problem-with-the-svd-function "]我使用 MATLAB 编码器转换 SVD 函数的 c 源文件并将其移植到 CCS 项目中、 但在运行过程中、我发现运行结果与 vscode 存在很大误差、具体而言、通过在 CCS 中运行复数矩阵的奇异值分解获得的特性矩阵的前几行具体而言、通过在 CCS 中运行复数矩阵的奇异值分解获得的特征矩阵的前几行几乎没有错误、而误差后来增加。 我想知道原因吗?

    这实际上并不是一个特定于工具的问题。 器件团队的一些成员需要先查看这一点。

    我将提请他们注意该线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您发送编修。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、他们是在6678上运行代码吗? 这是什么板?

    谢谢。