This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:TDA4VP-Q1

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TDA4VP-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489744/tda4vp-q1-tda4vp-q1

器件型号:TDA4VP-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我将为我的 SoC 配置 DDR 闪存。 但是、在电子表格 Jacinto7 DDRSS 寄存器配置工具(修订版 B)中 、我无法选择 SoC。

您能告诉我我在这里该怎么办吗?

谢谢你。

BR

Liufeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪种器件? TDA4VP 应该是"Config"工作表上的一个选项。

    另请注意、最新版本已移至 SysConfig。 对于 J784S4系列、可在此处访问: https://dev.ti.com/sysconfig/?product=TDA4x_DRA8x_AM67x-AM69x_DDR_Config&device=J784S4_TDA4AP_TDA4VP_TDA4AH_TDA4VH_AM69x 

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我肯定会使用 SysConfig 检查配置。 您能否告诉我、SysConfig 中的配置选项和 SPARCU88_Jacinto7_DDRSS_RegConfigTool.xlsb 之间有什么区别?
    我们上一个项目实际上使用了 Excel。 但在 Excel 中、无法选择我们当前的 SoC TDA4VP-Q1。
    "你是我的!

    BR

    Liufeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!  
    TDA4VP 不是工作表中的一个选项。
    下面附上抓图供大家参考。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的六峰、阿纳布、

    从"Config"工作表选择器件、而不是从"Title-README"工作表选择器件。  

    请查看下图。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    明白了。 我现在可以选择 TDA4VP。 非常感谢!