This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x (ALV、ALX)设计建议/定制电路板硬件设计–Power OK (POK)监控的模块电压和连接建议

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491121/faq-am625-am623-am620-q1-am62ax-am62d-q1-am62px-am64x-am243x-alv-alx-design-recommendations-custom-board-hardware-design-power-ok-pok-module-voltages-monitored-and-connection-recommendations

器件型号:AM620
主题中讨论的其他器件:AM625AM62P

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

对于 AM6x 系列处理器的 POK 模块、我有疑问  

支持的电压监测器  

需要外部电压连接和连接建议的电压监控器  

不使用时的电压监控器连接建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    请参阅以下内容。

    支持的电压监控支持的电压:

    AM64x

    AM243x (ALV/ALX)

    AM625

    AM62A

    AM62P

    连接建议(使用时)

    VMON_VSYS

    请遵循 处理器特定数据表的系统电源监测设计指南一节。  

    VMON_1P8_SOC
    VMON_3P3_SOC

    VMON_1P8_MCU
    VMON_3P3_MCU

    将相关电源直接连接到不带滤波电容器的引脚。

    不使用时的连接建议

    AM64x

    修订版 G 原理图  

    该数据表的下一个版本将具有以下更新

    AM243x

    建议与 Am64x 类似

    AM625 Rev B 数据表建议

    AM62x 和 AM62Ax 有类似的要求。 这将在数据表的下一个修订版中更新。

    AM62A

    AM62P

    有关所需的信息、请参阅处理器特定数据表和 TRM。

    与 VMON 引脚上的电容相关的疑问的常见问题解答参考:  

    (+) AM2434:VMON_1P8_SOC、VMON_3P3_SOC 引脚、阻断电容器? -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    VMON_1P8_SOC、VMON_3P3_SOC

    VMON_1P8_MCU、VMON_3P3_MCU

    我们不建议使用 decap。 这是器件内部检测到的电源。 这取决于电源质量、客户可以根据电源监控器输入路由来决定实施。

    对于 VMON_VSYS、建议在 SoC 的 VMON_VSYS 输入引脚上放置一个滤波电容器。

    参考产品说明书  

    系统电源监测设计指南

    此致、

    Sreenivasa