This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:PCIe REFCLK 是否支持 LP-HCSL?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6412, LMKDB1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490944/am6412-if-pcie-refclk-support-lp-hcsl

器件型号:AM6412
主题中讨论的其他器件: LMKDB1102

工具与软件:

您好!

AM6412 PCIe 控制器是第2代、但符合 PCI ExpressRegistered基本 规范4.0版中规定的电气参数。

您能否确认 AM6412 PCIe 时钟是否支持 LP-HCSL 输入?

此致、

Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您认为哪些电气参数不符合要求、请详细描述您的原理图配置。  听起来您正在使用单独的 PCIe 时钟源、即100Mhz LP-HCSL 驱动器作为 AM6412的输入。  您的配置在每个差分时钟桥臂上是否具有50 Ω 外部端接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我更喜欢使用 LMKDB1102为 AM6412和另一个 PCIe 器件生成 PCIe REFCLK (LP-HCSL)、但 AM6412数据表中的说明让我感到困惑。

    AM6412具有第2代控制器 、该控制器不应支持 LP-HCSL、但  符合 PCI ExpressRegisteredBase 中规定的电气参数
    规范修订版4.0 、哪个 gen4应该支持 LP-HCSL。

    LP-HCSL 和 HCSL 并不完全兼容。   

    您能否帮助我确认 AM6412 PCIe REFCLK 是否支持 LP-HCSL 时钟?

    此致、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要一个时钟驱动器、那么它应该是 HCSL。   我想指出的是、AM6412器件 Rev2将支持来自 PCIe REFCLK

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    好极了。

    我仔细检查了勘误表、发现此问题(i2236)不再是 芯片 修订版2上的问题。

    非常感谢。

    此致、

    Wei