This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:TRM 可能拼写错误:图12-471。 LVDS 输出上的 DSS OLDITX 像素位数(双链路)

Guru**** 2549750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490482/am625-trm-possible-typo-figure-12-471-dss-olditx-pixel-bit-numbers-on-lvds-output-dual-link

器件型号:AM625

工具与软件:

TI 团队:

我指的是 AM62x 的 TRM: https://www.ti.com/lit/pdf/spruiv7

图12-471显示了"F 型"配置下 LVDS 输出的像素位数。 此图两次显示了 EG5位。 我认为下面一行的 EG5位应该是 EG7。  是这样吗?

谢谢!

-Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!  

    感谢您的提问。

    让我回顾并更新。

    此致、

    Sreenivasa